Caudal del agua

Cuando se calcula el caudal de agua para un sistema de calefacción, la capacidad de calefacción requerida y la diferencia de temperaturas requerida para el medio resultan datos relevantes.

Los siguientes parámetros son importantes cuando se desea calcular el caudal de agua para un sistema de calefacción:

  • Capacidad de calefacción requerida
  • Diferencia de temperaturas requerida del medio.

El caudal de agua qv correspondiente a una determinada capacidad calefactora Φ se calcula utilizando la siguiente fórmula:

qv = Φ/Dtx cv x ςv) [m³/s]

donde:

Φ= capacidad calefactora [kW]
Dt= diferencia entre la temperatura de suministro y retorno del agua [K]
cv= capacidad calorífica específica del agua [kJ/kg K]
ςv= densidad del agua [kg/m³]

El caudal de agua necesario comparado con la velocidad máxima aceptable del caudal y la pérdida de presión existente en el sistema son parámetros que se utilizan para definir los tamaños de las tuberías, válvulas y demás componentes.

El caudal de agua y la temperatura son los dos parámetros utilizados para regular un sistema de calefacción, para alcanzar la capacidad calefactora requerida.