Puesta en marcha

Resumen

Resumen

Servicios profesionales de puesta en marcha

Como parte de la puesta en marcha, Grundfos revisa exhaustivamente todos los aspectos relacionados con su instalación de bombeo para garantizar que quede lista para funcionar. Nuestros especialistas están capacitados para llevar a cabo la puesta en marcha de prácticamente cualquier tipo de sistema de bombeo. Realizaremos una inspección minuciosa de su sistema y comprobaremos que:

  • Su sistema y sus bombas sean totalmente compatibles
  • Todas las bombas estén correctamente instaladas y alineadas
  • Su sistema se haya sometido a una prueba y esté listo para funcionar

Tras la puesta en marcha realizada por Grundfos, su sistema funcionará con un rendimiento y una eficiencia energética máximos, lo que le ofrece diversas ventajas:

  • Rentabilidad máxima de la inversión realizada en su sistema de bombeo en términos de productividad y eficiencia
  • Enorme reducción del riesgo de paradas por avería, que causan un grave perjuicio en términos económicos y de tiempo de mano de obra, ya que las piezas no se desgastarán de forma prematura a causa de una instalación incorrecta
  • Ahorro de electricidad en sus bombas, ya que funcionarán con una eficiencia energética óptima desde el primer momento
  • Desgaste mínimo de las bombas en términos de tiempo de funcionamiento
  • Configuración de alarmas y advertencias adaptada a sus necesidades específicas

Nuestras puestas en marcha se adaptan siempre a la instalación y las necesidades de su empresa y amplían el período de garantía de las bombas, lo que le aporta un pequeño plus de seguridad.

Ventajas

  • Tranquilidad absoluta de saber que la instalación y la puesta en marcha de sus bombas se han realizado de forma óptima
  • Flexibilidad a la hora de organizar y realizar la puesta en marcha
  • Ampliación del período de garantía (que comenzará a contar desde la fecha de puesta en marcha)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Entrega
Contacto inicial

Contacto inicial

SELECCIÓN DE PRODUCTOS GRUNDFOS

Al elegir una nueva bomba, considere la posibilidad de complementar la adquisición solicitando a Grundfos su puesta en marcha para garantizar su correcta instalación y máximo rendimiento.

Diagnóstico

Diagnóstico

INSPECCIÓN IN SITU

Inspeccionamos su sistema (tuberías, válvulas, etc.) para determinar las actividades de las que se compondrá la puesta en marcha y detectar las áreas acerca de las cuales sea preciso obtener más información.

Propuesta

Propuesta

RECOMENDACIONES

Usted recibe un presupuesto con recomendaciones para la resolución de la situación, reduciendo al mínimo las interrupciones.

Realización

Realización

ACCIONES

La puesta en marcha se ejecuta según lo acordado. Usted recibe un informe acerca de todas las áreas cubiertas con recomendaciones para la explotación de la instalación.

Evaluación

Evaluación

RESULTADOS

  • Usted recibe un informe acerca de la puesta en marcha.
  • Las bombas funcionarán a la perfección.
Seguimiento

Seguimiento

SEGUIMIENTO

Llevamos a cabo un seguimiento del servicio prestado para garantizar que se haya ejecutado correctamente y que las bombas Grundfos instaladas ofrezcan un rendimiento satisfactorio.

Casos de referencia

Casos de referencia

Productos relacionados

Productos relacionados

Contacto

Contact us

Seleccione su país para buscar su distribuidor más cercano


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)