Alineación por láser

Resumen

Resumen

Reducción del desgaste y eficiencia óptima

El eje del motor de la bomba es un componente esencial. Para conseguir que una bomba ofrezca una eficiencia óptima, así como para minimizar su desgaste y deterioro, el eje del motor debe alinearse correctamente. El servicio de alineación por láser de Grundfos le ofrece un pequeño extra de rentabilidad adicional para su inversión, ya que prolonga considerablemente la vida útil de su bomba al eliminar la desalineación del eje, que puede provocar daños en otros componentes.

La alineación por láser se basa en la tecnología óptica de láser, que consigue alinear el motor con una precisión de una fracción de milímetro y garantiza una eficiencia óptima de la bomba. La alineación por láser está dirigida principalmente a modelos de acoplamiento largo, como las bombas NK, NKG, HS, MAXA y MAXANA. También se utiliza para sistemas contra incendios y puede aplicarse a bombas de acoplamiento largo de otros fabricantes.

Una alineación por láser realizada correctamente aumenta la eficiencia y fiabilidad de su bomba y, al mismo tiempo, reduce el consumo energético y los costes de funcionamiento de su instalación. Dado que también prolonga la vida útil de la bomba, reduce a su vez los costes de propiedad y funcionamiento asociados al ciclo de vida de la bomba. Otro aspecto positivo es la reducción de las vibraciones de la bomba, que se traduce en una disminución de los niveles de ruido.

Ventajas

  • Reducción del consumo energético y los costes de funcionamiento gracias a la mejora del rendimiento y la fiabilidad
  • Reducción de los costes asociados al ciclo de vida gracias a la ampliación de la vida útil
  • Disminución del desgaste y las vibraciones de las bombas
  • Disminución de los niveles de ruido





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Entrega
Contacto inicial

Contacto inicial

CITA CON UN CONSULTOR

Una conversación acerca de la instalación en cuestión nos permite recabar información sobre las áreas susceptibles de ser optimizadas y determinar el siguiente paso.

Diagnóstico

Diagnóstico

INSPECCIÓN IN SITU

Basándonos en la información que usted nos proporcione, elaboramos una lista de las bombas que se beneficiarían de una alineación por láser.

Propuesta

Propuesta

DIAGNÓSTICO

Basándonos en la información que usted nos proporcione, decidimos qué bombas deben ser alineadas por láser.

Realización

Realización

RECOMENDACIONES

Contactamos con usted para acordar una fecha y una hora para la ejecución de la alineación por láser.

Evaluación

Evaluación

RESULTADOS

  • El eje de la bomba queda perfectamente alineado y usted recibe un informe.
  • La bomba ofrece un rendimiento óptimo.
Seguimiento

Seguimiento

SEGUIMIENTO

Llevamos a cabo un seguimiento del servicio prestado para garantizar que se haya ejecutado correctamente y que las bombas Grundfos instaladas ofrezcan un rendimiento satisfactorio.

Casos de referencia

Casos de referencia

Productos relacionados
Contacto

Contact us

Seleccione su país para buscar su distribuidor más cercano


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)