Ajuste de bombas

Resumen

Resumen

Datos de rendimiento fiables acerca del caudal existente

Cualquier equipo debe someterse a revisiones y ajustes de forma periódica para garantizar que funcione dentro de especificaciones y no se convierta en un foco de despilfarro de dinero. Por supuesto, las bombas no son una excepción. Con el servicio de ajuste de bombas de Grundfos, todas las bombas de su instalación se analizan de acuerdo con una lista de comprobación específica creada por personal experto con un conocimiento adecuado del sistema y la aplicación correspondientes.

El análisis permite determinar si son necesarios ajustes de algún tipo y garantiza que disponga de un resumen completo sobre cómo pueden ajustarse las bombas específicamente para su aplicación. Si es necesario aplicar ajustes, el personal de Grundfos trabajará en colaboración con usted para realizar los ajustes oportunos y garantizar un rendimiento óptimo del sistema.

El ajuste de las bombas es un método rápido de optimizar y mejorar las instalaciones, lo que ofrece beneficios económicos tangibles. Las bombas optimizadas:

  • Permiten ahorrar energía
  • Ofrecen una vida útil más larga
  • Presentan unos costes de funcionamiento y mantenimiento menores
  • Funcionan a máximo rendimiento

El ajuste de las bombas posibilita alcanzar los objetivos de productividad fijados para su sistema de bombeo y le ofrece un pequeño plus de rendimiento.

Ventajas

  • Ahorro energético gracias al uso de bombas y configuraciones de bombas optimizadas
    • Funcionamiento óptimo que evita el despilfarro económico




        Facebook Twitter LinkedIn Technorati
    Entrega
    Contacto inicial

    Contacto inicial

    CITA CON UN CONSULTOR

    Una conversación acerca de la instalación en cuestión nos permite recabar información sobre las áreas susceptibles de ser optimizadas y determinar el siguiente paso.

    Diagnóstico

    Diagnóstico

    INSPECCIÓN IN SITU

    Inspeccionamos las instalaciones y elaboramos una lista de datos de rendimiento y bombas instaladas, destacando las áreas principales.

    Propuesta

    Propuesta

    Elaboramos un presupuesto basándonos en la visita inicial y la recogida de datos preliminar.

    Realización

    Realización

    ACCIONES

    El ajuste de las bombas se ejecuta según lo acordado. Usted recibe un informe acerca de todas las áreas cubiertas con recomendaciones para la explotación de la instalación.

    Evaluación

    Evaluación

    RESULTADOS

    • Usted recibe un informe acerca del ajuste de las bombas.
    • Las bombas funcionan a la perfección.
    Seguimiento

    Seguimiento

    SEGUIMIENTO

    Llevamos a cabo un seguimiento del servicio prestado para garantizar que se haya ejecutado correctamente y que las bombas Grundfos instaladas ofrezcan un rendimiento satisfactorio.

    Casos de referencia

    Casos de referencia

    Productos relacionados

    Productos relacionados

    Contacto

    Contact us

    Seleccione su país para buscar su distribuidor más cercano


    Teléfono

    918488800

    Fax

    916280465

    Dirección

    Camino de la Fuentecilla, s/n
    28110 Algete (Madrid)