Preguntas más frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de la herramienta Grundfos Product Center

Ajuste del bloqueo de elementos emergentes para la herramienta GPC.

La herramienta GPC ha detectado que está utilizando algún tipo de software de bloqueo de elementos emergentes.
Es posible que algunas funciones de la herramienta GPC no funcionen correctamente con el bloqueo de elementos emergentes habilitado.

Los bloqueos de elementos emergentes independientes o integrados (por ejemplo, en Microsoft Internet Explorer) pueden afectar a la herramienta GPC. En algunos casos, pueden evitar que la herramienta GPC funcione o producir resultados indeseados.

Para evitarlo, debe permitir siempre los elementos emergentes en la herramienta GPC.

  • Si se bloquea algún elemento al ejecutar por primera vez la herramienta GPC, aparecerá un cuadro de diálogo para informar al usuario.
  • Haga clic en la barra de herramientas situada debajo de la barra de título y seleccione la opción "Permitir siempre elementos emergentes en este sitio".

Nota: Si selecciona la opción "Permitir elementos emergentes temporalmente" podrían producirse errores.

  • En el cuadro de diálogo que aparecerá, seleccione la opción "Sí" para permitir los elementos emergentes en la herramienta GPC.

Si ha instalado la barra Google en Internet Explorer y ha activado su función de bloqueo de elementos emergentes, puede que tenga dificultades para utilizar algunas funciones; por ejemplo, las calculadoras de la sección de dimensionamiento de la herramienta GPC. Para evitar este problema, puede permitir los elementos emergentes en la herramienta GPC al mismo tiempo que utiliza la barra Google. Para ello, siga estos pasos:

  • Inicie GPC.
  • Una vez que la herramienta GPC haya cargado, pulse Ctrl+N para iniciar la herramienta GPC en una nueva ventana de Internet Explorer. Como puede observar, tanto la barra de direcciones del explorador web como la barra Google estarán a la vista.
  • Haga clic en el botón de elementos emergentes de la barra Google para permitir estos en la herramienta GPC.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati