¿Puede la bomba funcionar con un variador de frecuencia?

Grundfos pone a su disposición numerosas bombas con control de velocidad (denominadas ‘bombas E’), equipadas con motores MGE de Grundfos con variador de frecuencia (VDF) integrado. Los costes de fabricación y los requisitos en cuanto a los materiales son inferiores en comparación con las soluciones de bombeo con variador de frecuencia externo. Además, se evitan los problemas técnicos que pueden surgir en conexión con los variadores de frecuencia externos.

Por último, los motores MGE poseen grandes características y ventajas. Si no existe ninguna bomba E disponible para una aplicación específica, normalmente es posible controlar un motor industrial trifásico de Grundfos a través de un variador de frecuencia externo. Debe tomarse en consideración la información técnica descrita en las instrucciones de funcionamiento y la hoja de datos en cada caso.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati