Glicol en motores de bombas sumergibles

Las bombas SP contienen una mezcla de agua/glicol que las protege contra los daños provocados por las heladas durante el transporte y el almacenamiento. Aunque el glicol no es tóxico, tras la eliminación del nivel de riesgo para el agua ‘0’ (WHC 0 = nula peligrosidad para el agua), esta sustancia pasó a poseer un nivel de riesgo para el agua ‘1’ (WGK 1 = escasa peligrosidad para el agua). A pesar de que el límite mínimo de 200 l/kg corresponde al grupo indicado, ciertas autoridades locales en materia de agua establecen normas especiales que exigen la ausencia total de glicol en el fluido del motor. Antes de instalar la bomba, póngase en contacto con su autoridad local en materia de agua que corresponda.

a este respecto. Drenar el fluido del motor y sustituirlo in situ por agua corriente es una tarea sencilla (consulte las instrucciones de funcionamiento).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati