Requisitos relativos al agua para sistemas de calefacción.

La directriz VDI 2035 (sección 1) está en vigor desde 2005; la directriz VDI 2035 (sección 2) está en vigor desde 2009. Tales directrices representan las normas aceptadas de la tecnología. Los continuos avances técnicos, así como las mejoras en eficiencia y optimización energética han permitido que los generadores de calor y las bombas de calefacción se diseñen en la actualidad con tolerancias inferiores a las que poseían en el pasado. Tales avances técnicos han conducido a un endurecimiento de los requisitos en cuanto al medio bombeado por el sistema, según lo definido por la directriz VDI 2035.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati