¿Cómo se puede resolver una obstrucción en una bomba de calefacción/rotor húmedo?

Desconecte la bomba del suministro eléctrico. Desenrosque el tornillo situado en el centro de la placa de características. El eje situado detrás posee un surco. Introduzca un destornillador en el surco y mueva el eje en el sentido de rotación hasta que haya eliminado la obstrucción.

Las bombas de calefacción autorregulables modernas no poseen un tornillo en el centro de la placa de características. Sin embargo, cuentan con una función antiobstrucción. Si, no obstante, se produjese una obstrucción, sería preciso desmontar el cabezal de la bomba.

Precaución: Puede que se produzcan fugas de agua caliente. Respete las instrucciones de seguridad descritas en las instrucciones de instalación y funcionamiento.