¿Cómo se puede proteger una bomba SQ/SQE contra la marcha en seco?

Las bombas SQ cuentan con función de protección contra la marcha en seco integrada y no requieren un sensor de nivel. En caso de carencia de agua, la bomba se desconecta al alcanzar el valor de corriente predefinido para impedir que el motor sufra un exceso de temperatura. Para ello, el software integrado en el controlador CU 300/301 verifica el nivel de consumo energético. Si el consumo energético es demasiado bajo, la bomba se desconecta durante cinco minutos. Una vez transcurrido dicho período, se intenta un arranque automático.

El valor de corriente al que la bomba se desconecta se configura durante la puesta en servicio de la bomba SQE, usando el control remoto R100 o Grundfos GO. Los valores de ajuste recomendados figuran en las instrucciones de funcionamiento. Si la curva característica cambia, será preciso calcular un nuevo valor de desconexión empleando la herramienta PC Tool (‘SQE – calculating variable speed’).