¿Cómo se instala el cable sumergible?

Antes de instalar el cable sumergible en el motor, asegúrese de que la toma del cable esté limpia y seca. Para facilitar la instalación, las piezas de caucho de la toma del cable deben cubrirse con pasta de silicona no conductora. Los tornillos que mantienen sujeto el cable deben apretarse aplicando los siguientes pares de apriete:

MS 4000: 2.0 N·m

MS 402: 2.0 N·m

MS 6000: 4.0-5.0 N·m

MMS 6000: 10 N·m

MMS 12000: 15 N·m





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati