¿Cómo debo proceder si quiero instalar una bomba de calefacción controlada por presión diferencial en un sistema existente con válvulas para excesos de caudal?

En el caso de las bombas de velocidad fija no controladas, una válvula para excesos de caudal limita el aumento de la presión al cerrar el termostato del radiador desplazando el medio desde la tubería de impulsión a la tubería de retorno.

Al instalar una bomba controlada por presión diferencial, las válvulas de rebose deben retirarse o bloquearse, ya que dos bucles de control podrían impedir uno el funcionamiento del otro. Es posible que las directrices de seguridad emitidas por los fabricantes de los generadores de calor no aconsejen hacer esto. Respete las instrucciones proporcionadas por el fabricante.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati