¿Cómo se ajusta la protección del motor?

Ajuste de la protección del motor en una bomba sumergible

El dispositivo de desconexión frente a excesos de corriente, integrado en el interruptor de protección del motor, debe dispararse al arrancar el motor en frío, antes de 10 segundos a cinco veces la corriente máxima del motor (indicada en la placa de características).

Con el fin de proporcionar la máxima protección posible al motor sumergible, el interruptor de protección del motor debe ajustarse según las siguientes directrices:

1. Ajuste el dispositivo de desconexión frente a excesos de corriente a la corriente máxima del motor.

2. Permita que la bomba funcione durante media hora en régimen normal.

3. Ajuste el dispositivo de desconexión frente a excesos de corriente a un nivel cada vez inferior hasta alcanzar el punto de disparo.

4. A continuación, ajuste el dispositivo de desconexión frente a excesos de corriente a un valor un 5 % superior al punto de disparo.

Precaución

Si la característica de disparo del interruptor de protección del motor no cumple los requisitos anteriores, la garantía del motor quedará invalidada. El valor máximo de ajuste del dispositivo de desconexión frente a excesos de corriente no debe superar la corriente máxima del motor, indicada en la placa de características. Para motores bobinados para arranque estrella-triángulo, proceda del siguiente modo al ajustar el interruptor de protección del motor, teniendo en cuenta que el ajuste del interruptor de protección no debe superar un valor máximo de:

Ajuste del interruptor de protección = corriente máx. indicada x 0.58.

El tiempo de arranque máximo permitido para arranques estrella-triángulo o interruptores de motor con autotransformadores es de 2 segundos.

Grundfos pone a su disposición diferentes dispositivos para la protección del motor (como el módulo MP204). Si desea obtener más información, consulte la herramienta CAPS.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati