¿Cómo funciona el modo nocturno?

El modo nocturno se activa (si está configurado para ello) según la temperatura de alimentación del generador de calor.

Si la temperatura de alimentación cae más de 10-15 °C durante más de dos horas y

la caída de temperatura es de, al menos, 0.1 °C por minuto.

La bomba vuelve a funcionar en el modo normal inmediatamente cuando la temperatura de alimentación aumenta de nuevo en 10 °C.

El modo nocturno sólo funciona si la bomba se instala en la tubería de impulsión del generador de calor.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati