¿Cómo se monta un interruptor de nivel?

El cable del interruptor de nivel debe conectarse a la tubería de descarga de tal modo que la longitud de cable libre garantice un caudal suficiente. También debe tenerse en cuenta el tamaño del eje. Además, debe garantizarse que la profundidad del eje sea suficiente para la separación de conexión/desconexión del eje del flotador y que la separación entre el extremo inferior del eje y la entrada sea de, al menos, 60 cm.