¿Cómo se comporta una bomba MQ frente a una situación de marcha en seco?

La alarma de marcha en seco se dispara cuando el motor está en funcionamiento, el caudal es inferior a 0.07 m³/h y la presión es inferior a la establecida en el presostato. Si tales condiciones se mantienen durante más de un minuto, la alarma se dispara y el motor se desconecta. A continuación, la bomba MQ intenta volver a arrancar cada 30 minutos. Si sigue faltando agua después de 24 horas (y, por tanto, todos los intentos de arranque han fallado), la bomba deberá volver a ponerse en marcha manualmente. Incluso en condiciones de alarma, la bomba puede volver a ponerse en marcha manualmente en cualquier momento pulsando el interruptor ON/OFF.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati