¿Puede una bomba con motor sumergible funcionar en seco?

Si la bomba funciona en seco, el cierre mecánico y el motor pueden sufrir daños. Por esta razón, los interruptores de nivel deben situarse de modo que el nivel de llenado del eje no caiga por debajo del nivel mínimo necesario para que la bomba funcione. (Consulte también la pregunta ‘¿Cuál es el nivel mínimo de llenado necesario para que la bomba funcione correctamente?’). Las condiciones reales que prevalecen en la aplicación en cuestión deben, por tanto, conciliarse con la información que contienen las instrucciones de funcionamiento o la hoja de datos antes de poner en marcha la bomba por primera vez.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati