¿Es posible conectar una bomba de 230 V a una red de suministro eléctrico de 400 V, por ejemplo, durante la sustitución de una bomba?

Si, es posible. Para ello, conecte una fase y el conductor neutro. La tensión entre la fase y el neutro es de 230 V.

Si no hay conductor neutro, será preciso pasar un nuevo cable. Esta operación debe ser llevada a cabo por un electricista profesional.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati