El interruptor diferencial se ha disparado o los fusibles se han fundido. ¿Cuál podría ser la causa?

Los interruptores diferenciales se disparan y los fusibles se funden por numerosas razones: defectos de tensión, interruptores diferenciales o fusibles mal diseñados, ajuste demasiado bajo del interruptor diferencial de protección del motor, asimetría de la corriente trifásica, cortocircuito en el motor, cableado incorrecto o conexiones eléctricas defectuosas, bomba deteriorada u obstruida, condensador para motores monofásicos defectuoso, interruptor diferencial de protección del motor expuesto a una temperatura ambiente superior a la del motor, etc.

No obstante, también es posible que la bomba se haya infradimensionado para la aplicación en cuestión y esté funcionando por encima de su caudal nominal.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati