Los interruptores diferenciales de arranque del motor se han disparado o los fusibles se han fundido. ¿Cuál podría ser la causa?

Los interruptores de circuito se disparan y los fusibles se funden por numerosas razones: defectos de tensión, interruptores diferenciales o fusibles mal diseñados, ajuste demasiado bajo del interruptor diferencial de protección del motor, asimetría de la corriente trifásica, cortocircuito en el motor, cableado incorrecto o conexiones eléctricas defectuosas, bomba deteriorada u obstruida, condensador para motores monofásicos defectuoso, interruptor diferencial de protección del motor expuesto a una temperatura ambiente superior a la del motor, etc.

No obstante, también es posible que la bomba se haya infradimensionado para la aplicación en cuestión y esté funcionando por encima de su caudal nominal. En tal caso, trate de cerrar parcialmente la válvula de cierre del lado de presión para reducir el caudal hasta que la corriente del motor se mantenga de nuevo entre los límites aceptables.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati