El sistema de calefacción no alcanza la temperatura suficiente.

Posible causa de la avería

El modo nocturno automático está activo.

Las condiciones hidráulicas han cambiado. La bomba debe adaptarse a ellas.

Al activar el modo nocturno

Active el modo nocturno pulsando el botón 4.

En el modo "AutoADAPT"

Posible causa de la avería: La función "AutoADAPT" no puede adaptarse correctamente al sistema de calefacción.

Solución

Desconecte la bomba durante 5 minutos usando el interruptor de conexión de la línea de suministro eléctrico (no el interruptor de la bomba); conecte de nuevo la bomba una vez transcurrido dicho período.

Use el botón 5 para recorrer las posibles curvas hasta que se active de nuevo el modo "AutoADAPT". Puede que pasen algunas horas hasta que la función de ajuste automático se adapte a la curva del sistema.

Si esta medida no conduce al resultado deseado, la bomba se puede configurar según una curva específica.

Solución

Comience pulsando el botón 5 para recorrer las cuatro curvas de presión proporcional y constante disponibles, y pruebe cada ajuste durante, aproximadamente, dos horas.

Si no se aprecia ningún aumento en el suministro de calor:

Pulse el botón 5 para activar el modo de velocidad constante II y pruebe este ajuste durante, aproximadamente, 2 horas. Si no se aprecia ningún aumento en el suministro de calor, cambie al modo de velocidad constante III.

Si no se aprecia ningún aumento en el suministro de calor, póngase en contacto con su técnico especialista.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati