El sistema de calefacción no alcanza la temperatura suficiente (MAGNA).

Posible causa de la avería

El modo nocturno automático está activo.

Las condiciones hidráulicas han cambiado. La bomba debe adaptarse a ellas.

Al activar el modo nocturno

Active el modo nocturno pulsando el botón 3.

En el modo "AutoADAPT"

Posible causa de la avería: La función "AutoADAPT" no puede adaptarse correctamente al sistema de calefacción.

Solución

Desconecte la bomba durante 5 minutos usando el interruptor de conexión de la línea de suministro eléctrico (no el interruptor de la bomba); conecte de nuevo la bomba una vez transcurrido dicho período.

Use el botón 3 para recorrer las posibles curvas hasta que se active de nuevo el modo "AutoADAPT". Puede que pasen algunas horas hasta que la función de ajuste automático se adapte a la curva del sistema.

Si esta medida no conduce al resultado deseado, la bomba se puede configurar según una curva específica.

Solución

Comience pulsando el botón 3 para recorrer las cuatro curvas de presión proporcional y constante disponibles, y pruebe cada ajuste durante, aproximadamente, dos horas.

Si no se aprecia ningún aumento en el suministro de calor, póngase en contacto con su técnico especialista.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati