El sistema de calefacción hace ruido (MAGNA).

Posible causa de la avería

El caudal es demasiado alto.

Esto se puede resolver ajustando la bomba a cualquier modo, excepto el modo "AutoADAPT".

Observe el ajuste de la bomba que aparece en la pantalla.

Use entonces el botón 3 para cambiar al modo "AutoADAPT".

Si el suministro de calor es suficiente ahora, mantenga el ajuste indicado.

Si el suministro de calor no es suficiente, restaure el ajuste anterior pulsando el botón 3 y avise a su instalador.

Posible causa de la avería

El sistema contiene aire.

Solución

Los problemas anteriores sólo pueden ser resueltos por un especialista.