La bomba no funciona. El panel de control no muestra información.

Posibles causas de la avería:

Ausencia de tensión.

Defecto de la bomba.

Solución

El fusible de la línea de suministro eléctrico de la bomba se ha fundido. Sustituya el fusible.

Si se ha instalado un interruptor diferencial de corriente de fallo "RCD" en la línea de suministro eléctrico de la bomba, este se ha disparado. Vuelva a conectar el interruptor "RCD".

Si estas medidas no causan el efecto deseado, avise a su técnico especialista.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati