¿Qué significan los términos "modo de aspiración" y "altura de aspiración"?

El término "modo de aspiración" hace referencia a un estado de aspiración con presión de entrada negativa en el que el medio bombeado se suministra desde un punto situado por debajo del puerto de aspiración de la bomba y en contacto con la atmósfera (sistema abierto). Esto significa que la presión aplicada al puerto de aspiración de la bomba es igual o inferior a la presión atmosférica. Las bombas centrífugas siempre requieren una presión de entrada suficiente para garantizar su funcionamiento de acuerdo con la curva característica.

La altura NPSH disponible es fundamental para el funcionamiento correcto. Es un parámetro de sistema que debe ser igual o superior al valor NPSH requerido por la bomba más un margen de seguridad de, al menos, 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m (margen de seguridad)





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati