¿Qué ocurre si la bomba funciona muy a la izquierda de la curva?

Si la bomba funciona muy a la izquierda de la curva, significa que está desarrollando una presión alta, con un caudal bajo o nulo. Una presión alta en el interior de la bomba es perjudicial para el impulsor y genera presión sobre los cojinetes del motor. En casos extremos, podrían producirse daños en la bomba y el motor. Si el caudal es inferior al caudal mínimo requerido por la bomba, también es posible que el medio bombeado se caliente demasiado y cause daños a la bomba. Por esta razón, la bomba debe funcionar siempre entre los límites de caudal inferior y superior. Idealmente, la bomba debe funcionar tan cerca como sea posible del punto de óptima eficiencia para gozar de una vida útil prolongada y minimizar su consumo energético.