¿Qué ocurre si la bomba funciona muy a la derecha de la curva?

Cuando una bomba funciona muy a la derecha de la curva, significa que está desarrollando un caudal superior a aquel para el que fue diseñada. En otras palabras: La bomba es demasiado pequeña para el caudal que demanda el sistema. Hacer funcionar la bomba en dicho rango puede dar lugar a daños en la bomba y el motor.

La bomba debe funcionar siempre entre los límites de caudal inferior y superior. Idealmente, la bomba debe funcionar tan cerca como sea posible del punto de óptima eficiencia para gozar de una vida útil prolongada y minimizar su consumo energético.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati