¿Cómo afecta la densidad y viscosidad de un medio al rendimiento de una bomba?

A menos que se especifique lo contrario, las curvas incluidas en la documentación suministrada por Grundfos se especifican para la densidad y viscosidad del agua a una temperatura de 20 °C (gravedad específica = 1 y viscosidad = 1). Puede que sea necesario ajustar el rendimiento de la bomba si la densidad y viscosidad del medio bombeado difiere de la densidad y viscosidad del agua a una temperatura de 20 °C (gravedad específica = 1 y viscosidad = 1). Para realizar cálculos relacionados con la bomba, el medio en cuestión se puede configurar y usar en la herramienta de dimensionamiento WebCAPS de Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati