¿Qué es una camisa de refrigeración?

Una camisa de refrigeración, conocida también como generador de caudal, garantiza que fluya siempre agua suficiente sobre la superficie del motor para su refrigeración. En una instalación en pozo típica, la bomba está rodeada por las paredes del pozo. El motor está instalado por debajo de la bomba. Dado que la bomba aspira el agua desde abajo, esta fluye a lo largo de las paredes del pozo y sobre la superficie del motor, refrigerándolo al hacerlo. Si la bomba se instala en aguas abiertas, no existirán paredes que conduzcan el agua hacia la superficie del motor y será precisa una camisa de refrigeración. Solicite información acerca de las camisas de refrigeración a su distribuidor de Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati