¿Qué es una bomba de rotor seco?

En una bomba de rotor seco, los componentes que entran en contacto con el medio (es decir, las piezas húmedas) están separados del motor. El sello del eje de la bomba por el lugar en el que se encuentran las piezas húmedas se proporciona en forma de cierre mecánico. La bomba se acciona por medio de un motor conectado al eje de la bomba a través de un acoplamiento.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati