¿Qué es una curva característica y qué información aporta?

La potencia de entrada de la bomba es el requisito de potencia de la bomba en las condiciones de funcionamiento actuales. El rendimiento nominal del motor, incluido el factor de funcionamiento, debe ser igual o superior al requisito de potencia de la bomba. Si el requisito de potencia de la bomba es superior al rendimiento nominal del motor, el motor estará consumiendo una corriente superior a la prevista. Esto dará lugar a un exceso de temperatura en el motor, que podría sufrir daños.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati