¿Cuál es la diferencia entre una bomba de aguas residuales y una bomba de achique?

La principal función de una bomba de achique es bombear aguas de superficie e infiltraciones a diferentes lugares, así como bombear aguas subterráneas. Las bombas de aguas residuales, por su parte, se usan principalmente para la eliminación de aguas residuales. Esto incluye, por ejemplo, el bombeo de aguas residuales para extraerlas de redes de alcantarillado y estaciones de bombeo.

En términos de construcción, ambos tipos de bomba difieren principalmente en cuanto al paso libre (esto es, el tamaño máximo que pueden poseer los sólidos que contienen las aguas residuales). Las bombas de aguas residuales suelen poseer un paso libre de mayor tamaño que las bombas de achique.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati