¿Cuál es el caudal mínimo necesario para una bomba sumergible SP?

Durante el funcionamiento de la bomba, se requiere un caudal mínimo constante para garantizar la refrigeración suficiente de la bomba y el motor. El caudal mínimo necesario depende del diámetro del motor y el diámetro del pozo. Consulte la hoja de datos de la bomba si desea obtener información precisa acerca del caudal mínimo.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati