bypass y cómo deben instalarse?" />

¿Qué papel interpretan las líneas de bypass y cómo deben instalarse?

Para garantizar la refrigeración y lubricación adecuadas de la bomba, debe pasar caudal suficiente a través de ella. La refrigeración y lubricación inadecuadas dan lugar a excesos de temperatura, desgaste de los cojinetes, fricción entre las superficies de contacto, fugas en el cierre mecánico, etc., todo lo cual conduce a defectos de funcionamiento o fallos. Esta es la razón por la que es preciso instalar una línea de bypass si existe riesgo de que la bomba no pueda funcionar al caudal mínimo necesario.

La línea de bypass debe conectarse entre el puerto de purga de la bomba o el puerto de purga de la tubería de descarga y el lado de aspiración (si es posible) o un depósito, con objeto de garantizar la refrigeración suficiente a partir del medio bombeado. Al volver, el medio bombeado debe poder enfriarse antes de atravesar la bomba de nuevo para evitar que esta sufra un exceso de temperatura. Por este motivo, la línea de bypass nunca debe conectarse directamente al puerto de aspiración de la bomba. La línea de bypass se habrá configurado correctamente si se mantiene el caudal mínimo que requiere la bomba según sus instrucciones de funcionamiento. A plena carga, el caudal que atraviese el sistema y la línea de bypass no debe ser superior al caudal máximo entregado por la bomba.