¿Cuál es el nivel mínimo de llenado necesario para que la bomba funcione correctamente?

Las bombas EF y SE están equipadas con motores refrigerados por el medio bombeado que los rodea. Para que los motores logren la refrigeración adecuada, las bombas EF y SE deben mantenerse siempre completamente sumergidas en el medio bombeado durante el funcionamiento. En el caso de aquellas aplicaciones en las que esto no es posible, el nivel de llenado nunca debe ser inferior a la mitad de la altura de la bomba.

Las bombas KP y AP, por su parte, cuentan con motores refrigerados desde el interior por el medio bombeado que fluye a través de la bomba. Por esta razón, estas bombas no necesitan permanecer sumergidas en el medio bombeado durante el funcionamiento y son capaces de aspirar líquido a un nivel de tan sólo 3 cm.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati