¿Qué debe hacerse si la corriente del motor de la bomba supera la corriente a plena carga?

Existen varias situaciones en las que la corriente a plena carga permitida puede superarse durante el funcionamiento de la bomba: defecto de tensión, desequilibrio de corriente en motores trifásicos, cortocircuito en el motor, cableado incorrecto o conexiones eléctricas deficientes, muy alta viscosidad o densidad del medio bombeado, o desgaste u obstrucción de la bomba.

No obstante, también es posible que la bomba se haya infradimensionado para la aplicación en cuestión y esté funcionando por encima de su caudal nominal. En tal caso, trate de cerrar parcialmente la válvula de cierre del lado de presión para reducir el caudal hasta que la corriente del motor se mantenga de nuevo entre los límites aceptables.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati