¿Qué tipo de cierre mecánico es el más adecuado para mi aplicación?

Las bombas industriales Grundfos se pueden equipar con una amplia gama de cierres mecánicos. De serie, se incluye un cierre mecánico apto para aplicaciones típicas con agua y el bombeo de ciertos compuestos químicos. No obstante, algunas aplicaciones especiales requieren juntas tóricas o fuelles de expansión con superficies de contacto de materiales distintos de aquellos que incorpora el cierre mecánico estándar. Por esta razón, Grundfos ofrece numerosos cierres mecánicos con diferentes juegos de materiales en lo que respecta a las superficies deslizantes.

Los cierres mecánicos se seleccionan en función de diversos factores, como la presión, la temperatura, la resistencia química, la presencia de componentes abrasivos y la viscosidad del medio bombeado. Si necesita ayuda para seleccionar el cierre mecánico más apropiado para una aplicación en particular, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de bombas industriales Grundfos más cercano.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati