¿Cuándo se desconecta una bomba MQ?

El interruptor de caudal sólo causa la desconexión automática de una bomba MQ durante el funcionamiento normal si el caudal cae por debajo de 0.07 m³/h. Si el caudal cae por debajo del nivel requerido, la bomba se desconecta tras 12-15 segundos. También es posible desconectar la bomba manualmente empleando el interruptor ON/OFF.

La bomba MQ también se desconecta cuando se dispara una alarma de exceso de temperatura o marcha en seco.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati