¿Por qué no se pone en marcha una bomba MQ?

Las bombas MQ están equipadas con un interruptor de caudal interno y un presostato externo. Ambos son capaces de conectar la bomba MQ una vez extraída el agua. La bomba se pone en marcha cuando

el caudal es superior a 0.07 m³/h

O

la presión es inferior a 2 bar.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati