¿Por qué no bombea una bomba JP al ponerla en marcha?

Puede que la bomba contenga aire. Compruebe si la línea de aspiración/agua de alimentación presenta fugas. La columna de agua debe permanecer estacionaria en la línea de aspiración. Compruebe también el dispositivo de protección anti-retorno o la válvula de pie de la línea de aspiración. Puede que el mecanismo interno (inyector) haya sufrido daños como resultado de la marcha en seco. Solicite la ejecución de tales tareas a un especialista.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati