¿Por qué se pone en marcha y se detiene rápidamente una bomba JP?

Puede que la línea de aspiración presente fugas o que el agua contenga aire. Compruebe si la línea de aspiración está equipada con un dispositivo de protección anti-retorno y que este funcione correctamente. Sólo para modelos Hydrojet: Puede que no se haya configurado correctamente la precarga del depósito de presión. Compruebe la precarga del depósito de presión para asegurarse de que los valores de ajuste sean correctos de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Solicite la ejecución de tales tareas a un especialista.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati