¿Por qué se pone en marcha y se detiene rápidamente una bomba MQ?

Puede que la línea de aspiración presente fugas o que el agua contenga aire. Compruebe si la línea de aspiración está equipada con un dispositivo de protección anti-retorno y que este funcione correctamente. Puede que no se haya configurado correctamente la precarga del depósito de presión. La precarga del depósito de presión debe ser de 1.7 - 1.7 bar. Solicite la ejecución de tales tareas a un especialista.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati