¿Por qué se desconecta una bomba MQ durante el funcionamiento?

Puede que esté funcionando en seco; la línea de aspiración debe estar completamente llena. Puede que la temperatura del medio sea demasiado elevada (> 35 °C), que la temperatura ambiente sea demasiado elevada (> 45 °C) o que el motor esté sufriendo una sobrecarga; compruebe que el eje de la bomba pueda moverse libremente, si la tensión de alimentación es muy baja y las conexiones. Solicite la ejecución de tales tareas a un especialista.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati