RMQ

Resumen

Resumen

El diseño de las unidades RMQ está pensado para monitorizar y controlar sistemas de recogida y utilización de aguas pluviales.

Estas unidades detectan los fallos existentes en los sistemas de recogida de aguas pluviales y efectúan los ajustes necesarios. Cuando no existe una cantidad de agua suficiente en el depósito colector (por ejemplo, un depósito subterráneo), la unidad RMQ cambia el tipo de suministro y pasa a utilizar agua de red, de forma que pueda disponerse del caudal de agua necesario en los puntos de consumo (por ejemplo, inodoros, grifos, etc.).

La conexión entre el depósito de agua de red integrado y la tubería de aspiración del depósito colector se cierra mediante la válvula de tres vías incorporada.

Usos

Esta unidad para aguas pluviales puede utilizarse para el trasiego de agua desde sistemas de recogida y utilización de agua de:

  • Casas de una o dos viviendas
  • Casas de fin de semana
  • Granjas
  • Jardines e invernaderos

Características y ventajas

  • Cambio automático entre el depósito de aguas pluviales y el depósito de agua de red integrado
  • Cambio manual entre el depósito de aguas pluviales y el depósito de agua de red integrado
  • Alarma acústica o visual que se dispara si se produce el rebose del depósito de agua de red integrado

Beneficios

  • Cambio automático de depósito.
  • Cambio manual de depósito.
  • Alarma de rebose.
Catálogos

Catálogos

 

RMQ: Catálogo de productos

RMQ (Product brochure)

As water rates increasingly reflect the fact that water is a limited resource to be treated with greater respect, a rainwater collection system has become equally more viable. Rainwater is perfect for those situations where using expensive and limited drinking water is not just unnecessary, but even inappropriate seen from an environmental point of view.

Grundfosliterature-3430.pdf (3 MB)

Grundfos RMQ

Grundfos RMQ

La alternativa ecológica a altas tarifas de consumo de agua


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)