Sistemas de presurización y separación

Resumen

Resumen

Los esquipos de Presurización y Separación de Grundfos están diseñados para optimizar la eficiencia de las instalaciones de calefación y aire acondicionado en edificios de nueva contrucción o en procesos de reformas eliminando el aire y los residuos sólidos que se puedan dar en un sistema. Todos ellos se pueden utilizar en hoteles, colegios, hospitales, procesos industriales, plantas de empaquetado de alimentos, centros comerciales y rascacielos.

Grundfos SSA

El sistema Grundfos SSA elimina las micro-burbujas que puedan darse en un sistema capturándolas, uniéndolas y liberándolas. Este proceso se lleva a cabo gracias al anillo Pall, una amplia superficie que entra en contacto con el agua, y a una reducción en la velocidad del fluido. Las micro-burbujas se adhieren a la suave superficie del anillo Pall formando burbujas de mayor tamaño en un proceso de fusión. Las nuevas burbujas, más grandes, tienen la suficiente flotabilidad para elevarse dentro de la unidad y ser liberadas a través del purgador de aire automático situado en la parte superior del equipo.

Grundfos SSD

Como un colector independiente de residuos sólidos, el sistema Grundfos SSD actua como un capturador de lodos con anillo Pall como filtro intermedio. El agua fluye a través de la unidad con una caída de presión mínima. Los residuos que pueda haber en el agua golpean el anillo Pall, pierden impulso y caen inmediatamente en el capturador. Este sistema se configura para descargas manuales e incorpora un sistema de eliminación único. La válvula de drenaje se conecta internamente a un brazo de raspado para poder girar 360 grados. Al rotar la válvula de drenaje, los lodos y residuos recogidos se pierden antes de la descarga.

Grundfos SSAD

El sistema SSAD incorpora la tecnología de limpieza y purgado de los sistemas Grundfos SSA y Grundfos SSD para eliminar simultáneamente tanto el aire como la suciedad de la instalación.

Grundfos PHC

Grundfos PHC es perfecto para sistemas de gran tamaño y/o sistemas que no soporten las subidas de presión que se dan normalmente en equipos sellados estándar. Grundfos PHC es un vaso de expansión inteligente que equilibra la presión de trabajo del sistema a +/- 0,2 bar. Gracias a un sistema de conexiones flexible, la instalación es sumamente sencilla y rentable. Además el equipo se entrega totalmente preparado para funcionar. Grundfos PHC utiliza un sistema de control realmente sencillo y claro que se puede conectar a un sistema de gestión de edificios u otros equipos de monitorización y control.

Grundfos PHP

Grundfos PHP es perfecto para sistemas de gran tamaño y/o sistemas que no soporten las subidas de presión que se dan normalmente en equipos  sellados estándar. Grundfos PHP es un sistema de expansión que equilibra la presión de trabajo del sistema a +/- 0,2 bar. Utilizando un vaso de expansión sin presión, atmosférico y un sistema de bombeo y transferencia de fluidos, el equipo está preparado para desairear el sistema utilizando también la tecnología del anillo Pall. Este equipo alarga el ciclo de vida del sistema en su totalidad y mejora la eficiencia al eliminar los gases disueltos del fluido.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Eliminan aire, micro-burbujas y residuos sólidos
  • Reducen el tiempo de puesta en marcha
  • Previenen los purgados manuales continuos
Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)