Envío inmediato - Bombas sumergibles SP

SU NUEVA BOMBA SUMERGIBLE SP YA ESTÁ EN CAMINO

Bombas sumergibles SP

Grundfos le ofrece un amplio stock de bombas sumergibles SP listas para su envío inmediato

Más de 450 referencias disponibles en 72 horas. En Grundfos sabemos que con este tipo de bombas es necesario cubrir las necesidades de nuestros clientes de forma rápida y eficaz. Por eso, hemos creado un stock europeo de bombas sumergibles y componentes preparados para ser enviados nada más recibir el pedido y entregados lo antes posible. Más de 450 referencias listas para su envío inmediato. Si decide trabajar con Grundfos y sus bombas sumergibles SP, tiene la garantía de estar en las mejores manos. 

Pulse aquí para ver un resumen completo de las bombas SP disponibles en un tiempo récord:

Bombas sumergibles SP

Sistemas de bombeo sumergible SP para un rendimiento óptimo y máxima eficiencia de la instalación

Consulte aquí toda la información sobre los sistemas SP de Grundfos y sus componentes

Componentes y beneficios del sistema de bombeo SP

Todos sabemos que el agua es un recurso fundamental para la vida diaria y que es importante contar con una bomba fiable que extraiga el agua hasta la superficie. Las bombas sumergibles de Grundfos han demostrado su calidad y fiabilidad durante generaciones en aplicaciones de captación de agua, siendo famosas por su óptimo rendimiento y eficiencia energética.

Al instalar un sistema SP completo, y no sólo la bomba y el motor, podrá optimizar el rendimiento y la eficiencia energética del conjunto, obteniendo mayores ventajas.Un sistema SP combina:
  

  • Una bomba SP de acero inoxidable de gran calidad

  • Un motor MS/MMS dedicado
   
  • Un variador de frecuencia (CUE) o un sistema electrónico de protección de motor (MP 204) 
  • Un dispositivo de monitorización (GRM)

Una de las ventajas más destacadas al instalar un sistema SP es el notable potencial de ahorro. Al eliminar cualquier uso innecesario de energía, un sistema diseñado por Grundfos puede ofrecer un ahorro sustancial a sus clientes. Además, la monitorización les permite vigilar el estado del sistema en todo momento y ajustar algunos parámetros si es necesario. 

Vídeos sobre fiabilidad de Grundfos

Bombas sumergibles SP: Una historia de confianza mutua

En este vídeo podrá conocer la historia de la empresa perforadora Smits BV y su confianza durante más de 40 años en las bombas sumergibles SP de Grundfos.

Para ellos, lo más importante es que una bomba sumergible sea fiable. Al instalar una bomba en un pozo, puede resultar difícil volver a acceder a ella, por lo que siempre se aseguran de que funcionará de forma correcta y fiable. Por eso, Smits BV utiliza desde hace generaciones las bombas sumergibles SP de Grundfos.  

Conozca, a través del testimonio de los directores de Smits BV, las razones por las que durante años han confiado en la fiabilidad y durabilidad de las bombas sumergibles de Grundfos. Pulse aquí para ver el video.