Riego por goteo y microaspersión

Resumen

Resumen

El riego por goteo y el riego por microaspersión son aplicaciones a baja presión en las que existe la necesidad de reducir la evaporación y las escorrentías potenciales tanto como sea posible. El mantenimiento de una presión constante resulta esencial para garantizar un riego uniforme en todas y cada una de las zonas del sistema; si se consigue gestionar correctamente, este puede ser el método de riego más eficiente desde el punto de vista energético. Para conseguirlo es necesario que el sistema pueda compensar las variaciones de caudal y garantizar una presión constante a medida que las zonas de riego se activan o desactivan.

Una bomba de velocidad variable garantiza una presión constante en las distintas zonas de riego y, al mismo tiempo, consigue minimizar los costes de funcionamiento. Los controles acoplados a las bombas Grundfos también pueden monitorizar los datos asociados a estas, lo que puede utilizarse para detectar si el filtro de arena debe limpiarse. En los sistemas de riego de precisión, Grundfos también puede incorporar equipos de inyección de productos químicos que garanticen que exista una mezcla uniforme en la línea.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)