Salas de máquinas

Resumen

Resumen

Salas de máquinas

Grundfos posee un extenso historial como empresa proveedora de bombas de alta eficiencia y mantenimiento sencillo para el sector del transporte marítimo. Las bombas de Grundfos le permitirán marcar diferencias con su competencia, sobre todo en lo que respecta a la refrigeración de los motores, ya que consiguen reducir el consumo energético de las salas de máquinas de los buques en un 50 %. Un convertidor de frecuencia ajusta la velocidad de las bombas de refrigeración en función de la temperatura real del agua del mar (en lugar de permitir que estas funcionen a máxima potencia cuando ello no resulta necesario).

Nuestras bombas específicas para este sector le garantizan una vida útil más extensa y un fácil mantenimiento. Además de la refrigeración de las salas de máquinas, las bombas marinas de Grundfos también pueden utilizarse para las siguientes aplicaciones:

  • Como bombas de achique
  • Como bombas de aguas de lastre
  • Como parte de sistemas antiincendios y para usos generales
  • Como bombas de aguas de sentina

Notas importantes

Puede acceder fácilmente a toda la documentación de Grundfos a través de la aplicación WebCAPS de nuestro sitio web, en la que podrá encontrar información pormenorizada acerca de toda nuestra gama de productos, incluyendo documentos de cálculo avanzado para la sustitución y el dimensionamiento de las bombas.

Todas las bombas marinas de Grundfos poseen los certificados correspondientes, expedidos por organismos y empresas entre los que se hallan los siguientes:

  • Lloyds Register of Shipping
  • Det Norske Veritas
  • American Bureau of Shipping
  • Registro Italiano Navale Agenture
  • China Classification Society
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Biro Classification Indonesia
  • United States Coast Guard (Cuerpo de Guardacostas de los Estados Unidos)
  • Nippon Kaiji Koykai

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)