Grundfos presenta su nueva bomba ALPHA SOLAR

31/03/2016

ALPHA SOLAR

La nueva bomba Grundfos ALPHA SOLAR establece nuevos estándares de eficiencia energética en la recirculación de agua solar para viviendas domésticas.

Gracias a su motor de imán permanente extremadamente silencioso y a la posibilidad de ajustar sus curvas de rendimiento, el consumo de esta bomba es la tercera parte del que ofrecían las circuladoras de anteriores generaciones*.

Y, aún más, la velocidad de la nueva Grundfos ALPHA SOLAR puede controlarse con una señal de Modulación por Ancho de Pulsos (PWM, por sus siglas en inglés) desde una unidad de control solar para optimizar la recogida de energía y la temperatura del sistema. Como resultado, el consumo eléctrico de la bomba se ve reducido considerablemente, con un mínimo de 2 W.

Más información sobre ALPHA SOLAR

(*) Ejemplo de consumo eléctrico:

P1 máx. de ALPHA SOLAR xx-145 = 60W comparada con P1 máx. de UPS SOLAR xx-120 = 230W

P1 máx. de ALPHA SOLAR xx-75 = 45W comparada con P1 máx. de UPS SOLAR xx-80 = 120W


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati