Nuevas COMFORT PM

29/04/2013

Nuevas COMFORT PM

La gama se renueva: La recirculación de ACS nunca fue más eficiente e inteligente

Desde este mes de abril, Bombas Grundfos ha renovado su gama de recirculadoras de agua caliente sanitaria. Con cuatro nuevas versiones mejoradas, dos de ellas con función AUTOADAPT, la reconocida gama COMFORT se renueva para sustituir a los antiguos modelos 15-14 y 20-14.

La principal novedad de esta gama es su innovador motor de imán permanente de alta eficiencia energética. Con un consumo de tan sólo 5-8,5 W, la nueva COMFORT PM con AUTOADAPT puede reducir los costes eléctricos de funcionamiento en apenas 1-2 €* al año.

MÍNIMO GASTO EN AGUA

Toda la gama COMFORT suministra agua caliente inmediatamente a toda la casa. Esto elimina la costosa (y a menudo desesperante) espera hasta que se consigue calentar el agua. Además el consumo anual de agua se ve significativamente reducido. El resultado son menores costes y la garantía de confort que supone un suministro de agua caliente inmediato.

* Cifras basadas en 0,20 €/kWh y una media de tiempo de funcionamiento de 3 horas/día





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati